This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:并行输出

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314389/lm5146-q1-parallel-output

器件型号:LM5146-Q1

您好!
我正在尝试使用 LM5146-Q1在8V 至36V 的输入电压范围内设计0.85V 和20A 的输出(它还必须承受100V 的尖峰电压)。

在 Webench 和 Excel 文件中、我得到了 MOSFET 的极高功率损耗。

我想问一下是否可以让两个 LM5146-Q1并联来分配功率耗散。 如果需要、我可以使用参考设计吗?

谢谢!

豪尔赫·克鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorge、您可以根据以下应用手册执行具有电流共享和平衡的多相操作:

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt900/ sszt900.pdf

    或者、您可以在单相转换器中使用并联的2个高侧和2个低侧 MOSFET 来分配热损耗。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多