This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:具有稳压降压/升压输出的电池充电器 PMIC

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075-Q1, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313882/bq24075-q1-battery-charger-pmic-with-regulated-buck-boost-outputs

器件型号:BQ24075-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24075

您好!  

我目前在 设计中使用 BQ24075-Q1来 从输入5VCC 为4.2V 的锂离子电池充电、这样当输入不可用时、我就可以 用电池来驱动我的负载。  

我的负载是一个需要1.5V 和3.3V 以及5VCC 才能运行的 MCU。 因此、当5VCC 不可用时、我必须从我的电池电压生成这些电源来运行 MCU。

是否有 PMIC 可以为我的电池充电、同时具有具有多个输出的内部降压升压转换器、当内部5VCC 电源不可用时、这些转换器可以通过电池电压为我生成5V、3.3V 和1.5V 电压? 如果不是、我可以将 PMIC 与 BQ24075一起使用、它可以降压/升压我的电池电压(最大4.2V 至最小3V)、以生成5V、3.3V 和1.5V 电源、  

请告诉我、

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您使用的是 BQ24075-Q1。 您的解决方案是否需要通过汽车认证?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供通过汽车认证或非汽车认证的选项。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、 最好的器件是 BQ2512x、它具有集成的降压转换器和 LDO 电源轨、能够提供1.5V 和3.3V 电源轨。 该电压轨也可与低成本升压转换器配合使用、以获得5V 电压轨。

    否则、如果您想要专门查找 PMIC、我建议创建一个新的 E2E 线程 、其中 PMIC 作为线程器件。 PMIC 团队将能够更好地向您介绍最佳器件。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳