This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:有关新数据表的问题。

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310559/ucc27424-questions-about-new-datasheet

器件型号:UCC27424

大家好!

我的一个客户使用 UCC27424DR 进行大规模生产。

他们发现器件数据表 最近从版本 SLUS545E 更新至 SLUS545F
目前、他们对新数据表有如下问题。
请你给我答复吗?

问题1: 新数据表中的 ESD 性能低于前一版本、例如 HBM:2500V -> 2000V、CDM:1500V -> 1000V。
    ESD 性能降级的原因是什么?

问题2. 新数据表中的 OUTA、OUTB 导通电阻低于上一版本。
    这些电阻升高的原因是什么?

问题3: 新数据表中的 OUTA、OUTB 导通电阻是否 也适用于已制造的产品?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我可以再问一个问题吗?

    问题4: 新数据表中的图6-14和6-15在第9页显示了上升/下降时间与电源电压之间的关系。
        这些图形的垂直轴单位为"ns"。
        这个单元有问题吗? "ms"正确吗?

    非常感谢您的答复。

    此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于前三个问题、我将进行一些调查、以便在本周结束时为您提供准确的回答。 对于第四个问题、 当单元更新时、时间值必须错误地保持不变。 纳秒是正确的、但这些值应乘以100。 我将在下一个版本中修复此问题。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我期待收到您对第1季度~Q3的回复。
    我可以问您有关  图6-14和6-15图表的其他问题吗?

    SLUS545E 在之前的数据表中也有这些图表。
    https://www.digikey.jp/ja/htmldatasheets/production/1668221/0/0/1/ucc27425dg4

    在本数据表中、时间单位是 ms。 但数量是相同的。
    那么、我的问题是以下。
    问:
     先前数据表中的这些图是否也错了?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我相信之前的版本中有错误的单位和值。 这是我们的错误、我们会尽快修复。 目前 、您可以使用 数据表中电气特性表中的开关时间来获取准确时间。  

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    非常感谢您的答复。

    我了解图形。
    我也很期待收到您对第1季度~3的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您能否提供您使用 UCC27424的客户姓名?

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    恐怕我不能在 E2E 上透露客户的名字。

    如果你能给我你的电子邮件地址,这是最好的。
    或者我 可以告诉你客户的名字 与 友谊的邮件,因为我给你一个友谊的请求。

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我给您发送了消息。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    我向您发送了客户名称 以及消息。

    你的团队有任何更新吗?  

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    刚刚回复了您的消息。

    谢谢。
    鲁巴斯