This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:TPS56C231的原理图+布局审查

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313134/tps56c231-schematic-layout-review-of-tps56c231

器件型号:TPS56C231

尊敬的团队:

以下是 TPS56C231RNNR 的板级配置文件和原理图、您能帮助我们查看一下并告知我您的评论吗?

 e2e.ti.com/.../U7749_2D00_240114_2D00_1.rar

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们的美国团队明天会回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    好! 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我已经查看了布局和原理图、以下是我的评论:

    -原理图

    • 有关输入电容器选型的指导、请参阅数据表第22页的第8.2.2.1.5节。 我在原理图中看到的40uF 电容应该没有问题、但 Cin (min)的公式将有助于指导您获得良好的输入电容值。

    -布局

    • 我没有注意到我身边的问题。 请参阅数据表第24页的第8.4.1和8.4.2节、因为这是一个有助于仔细验证布局的良好指导工具。

    其他一切看起来都很好

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps56c231.pdf?ts = 1705418058753 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS56C231

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan、

    我想确认下方黄色框中的 AGND 连接正常吗? 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    确保第一层或第二层接地。 出于接地屏蔽目的、应该就是这种情况。 然后、在第一层或第二层为接地的情况下、您可以为 AGND 创建一个单独的岛、然后使用一个单一接触点来连接 PGND 和 AGND。 我在下面附上了图像。

    此致!

    卡兰