This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:LMG1025-Q1支持的最高频率为?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1025-Q1, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310893/lmg1025-q1-what-the-max-frequency-can-lmg1025-q1-support

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件: LMG1020

大家好、

希望你做得好!

LMG1025-Q1能够支持的最大频率?是否有任何可提供计算的相关工具? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    该器件保证 在高达60MHz 的电压下运行。 但是、使用具有较小栅极电荷的 GaN 并最大程度地减小栅极环路电感、可能允许使用更高的频率。 请记住、虽然可能会产生更高的频率、但该器件只能保证在高达60MHz 的条件下正常运行。  

    下面是一个用于计算最大频率的工具: e2e.ti.com/.../faq-ucc27624-q1-how-to-calculate-the-max-operating-frequency-of-a-low-side-gate-driver

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    如果需要支持100MHz 的输出频率、还有更合适的产品推荐吗?

    • VDD = 5V
    • MOSFET:EPC2203
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    我们的 LMG1020和 LMG1025-Q1是我们最快速的器件。 虽然规格可以保证高达60MHz、但如果您使用具有低栅极电荷的 GaN、并尽可能减小环路电感、则可能会提高规格。 不过、我们无法保证器件在预期的电气特性下工作。

    假设 TA = 25C、(TJ - TA)/theta_JA =(125 - 25)/66.7 = 1.5W、则 LMG1025-Q1可以处理高达1.5W 的功率。

    计算开关的功率耗散:P = Vdd *(晶体管的) Qg * Fsw = 5 * 670pF * 100MHz = 0.335W。

    虽然 LMG1025-Q1可以处理、但我们并不能保证器件在预期的电气特性下仍然能够工作。

    下面是一个旧线程、介绍了 LMG1025-Q1能够连接至180MHz 所执行的测试: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884248/lmg1025-q1-the-maximum-operation-frequency-for-lmg1025-q1

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    谢谢你的答复,我得到了。

    另一个问题是、 LMG1025-Q1能否驱动两组串联的 LED? LED 类型为 VCSEL。 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    是的、LMG1025-Q1可以驱动串联 LED。 TI 还拥有 VCSEL 驱动器产品系列。

    谢谢。
    鲁巴斯