This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920:是否从 HW 看门狗禁用平衡器?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314152/bq76920-bq76920-disabling-balancers-from-hw-watchdog

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76942

我们的设计具有一个硬件看门狗、用于在软件无响应时复位主 CPU。 该看门狗还会将 ALERT 引脚置为有效、以确保 BQ 关闭 FET、这是一个很好的额外安全功能。

不过、我们发现 ALERT 引脚不会禁用任何有源平衡器;这意味着、如果 CPU 由于任何原因而变得无响应、电池最终可能会导致平衡电阻器深度放电的任何电芯。

除了通过 I2C 配置适当的寄存器外、是否可以通过任何方法禁用所有"来自硬件"的平衡器输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gert:

    BQ76920不能自行自动禁用平衡。 微控制器必须关闭 FET。 在数据表(如下所述)中所述的某些故障条件下、该器件将关断平衡 FET。

      

    BQ76942具有自主平衡功能、还可以在指定时间段后禁用平衡。 对于该应用、这可能是更好的电池监控器。

    此致、

    马克斯·韦博肯