您好、TI 团队。
我对使用 BQ25672为物联网解决方案进行配电的一个设计有几个问题。
1) 1)我想使用 VSYS 为控制 MCU 和 GSM/GPRS 模块供电。 BQ25672的最大 VSYS_MIN 为4.1V、该电压适用于我的模块。 我想知道负载阶跃为2A 时 VSYS 的瞬态响应是多少。
2) 2)我是否可以使用 BQ25672在以下条件下为上述系统供电:仅电池、无电池、但有输入源、电池+输入源。
3) 3)我想使用 PMID 为我的系统中的5V 和12V 电路供电。 我想对 PMID 进行编程、以提供12V 电压、然后使用 LDO 提供5V 电压。 PMID 是否在以下期间提供这些要求: 仅电池、无电池、但在输入源、电池+输入源中。
谢谢