TPS82084数据表的第7.3.3节指出该器件的典型 VOUT 软启动时间为0.8ms。 软启动时间是否与温度相关? 例如、在较低或较高的工作温度下、时间是更长还是更短? 如果是、您能否提供有关软启动时间温度依赖性的任何数据? 此外、如果通常软启动时间为0.8ms、您能否提供最短和最长时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
感谢您提供信息、
从 TJ = 0C 到-40C、在宽输入电压下、最小值= 0.72ms、最大值= 2.3ms、对于励磁输入电压= 4.9V、需要一些时间来获取数据。
请注意、该值的采样率为150。
我建议推广 TPSM82822数据表、产品信息和支持等新模块| TI.com
以及 TPSM828512数据表、产品信息与支持| TI.com
谢谢。此致、
Moheddin。
Mark、您好!
(1)如果 Vin = 4.9V 且 TJ = 0C、 最小和最大软启动时间是多少?
(2)如果 Vin = 4.9V 且 TJ =-40C、 最小和最大软启动时间是多少?
[/报价]我可以在星期一初之前向您提供这些结果。
谢谢。此致、
Moheddin。
Mark、您好!
我没有输入电压= 4.9V 的确切值、但我能提供的是输入电压= 4.5V 和输入电压= 5V
(1)如果 Vin = 4.5V 且 TJ = 0C、则 最小值= 0.66ms、最大值= 1.06ms 软启动时间
(2)如果 Vin = 4.5V 且 TJ =-40C、则 最小值= 0.62ms 、最大值= 1.19ms 软启动时间
(3)如果 Vin = 5V 且 TJ = 0C、则 最小值= 0.62ms、最大值= 1.17ms 软启动时间
(4)如果 Vin = 5V 且 TJ =-40C、则 最小值= 0.45ms、最大值= 1.46ms 软启动时间
请注意、以上结果是通过6sigma 分布获得的、采样率为150。
谢谢。此致、
Moheddin。