请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS566238 您好!
需要对以下设计进行设计审查:
此电路用于为 LTE 调制解调器供电、该调制解调器在启动期间会产生高达3A 的巨大浪涌电流、需要确保该电路能够处理。
此外、输入电压可在3.3V 至4.2V 之间变化。
我们将在接下来的2天内把这块电路板送到制造厂。 因此、回顾一下确实会有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.