This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:是否对 VIN、VCCX 和 EN 有时序要求?

Guru**** 2767085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314267/lm5148-are-there-timing-requirements-for-vin-vccx-and-en

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5116

您好!

我早期在几个直流/直流模块中使用 LM5148的设计、并想利用通过降低功耗来降低

在所有稳压器都启动后为 VCCX 供电。  

  • 我注意到、内部稳压器可提供高达100+ mA 的电流。 我正在尝试找出典型的电源电流、不包括栅极电荷。 如果足够低、我不会麻烦使用外部 VCCX。 在我之前的 LM5116设计中、这方面的努力是值得的。
  • 在多 LM5148设计中、即使每个模块的定序相互独立、将 VCCX 引脚连接在一起是否存在任何问题?
  • 关闭直流/直流电源时、EN 和 VCCX 上是否有任何时序限制? 在这个早期设计中、我使用同一个工作台电源以5.5VDC 驱动 EN 和 VCCX、当我关闭该电源时、我会烧毁上下 FET。  

我感谢有关这一问题的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    LM5148有源非开关电流较低、典型值仅为124uA、如数据表中所述。

    大部分 VCC 电流实际上来自 FET 的栅极电荷。

    您可以将 VCCX 连接在一起是的、只要所有器件上的 VIN 都为高。

    如果在 VCCX 之前使 VIN 降低、则需要在 LM5148 VIN 引脚上使用二极管、以防止反向电流(从 VCC 到 VIN 有一个 LDO 寄生二极管)。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将实现阻断二极管并将 VCCX 引脚连接在一起。 这一切似乎都是合乎逻辑的。