尊敬的论坛:
我使用的是 BQ25570能量收集装置模块。 我被告知当没有通过 VIN_DC 引脚提供输入时、连接的电池可以接管并为降压侧负载供电。 然而、我在 VOUT 引脚上只收到几乎不存在的1mV 电压(使用万用表进行了测试)。
这是我所做的事情(以下模块的图像)
1) 1)将3.7V 锂离子电池连接到 VBAT 引脚
2) 2)将 VOUT_EN (V_EN)引脚短接至 VBAT_OK (V_OK)
3) 3)将 EN'短接至 GND

电路板将一个0.22F 超级电容器连接到 VOUT。 我看到的只是超级电容器从1mV 开始、然后缓慢下降至0V。 似乎 VOUT 根本没有触发。 原理图如下所示。

我确定电池已充满电!
我感谢论坛上的任何指示。 谢谢!