This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 FCC 未更新条件

Guru**** 2534310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314026/bq4050-bq4050-fcc-not-update-condition

器件型号:BQ4050

您好  

我有疑问需要您的帮助。

从 TRM 中我知道、 在放电期间、如果温度不降至学习低温度中编程的低温阈值以下、就会发生合格的放电。

低温阈值的最小值为0℃。  低于0℃ 时 FCC 不会更新、因为 Learning Low Temp 参数的最小值为0。  

我的理解是否正确?  如何在-10°C 更新 FCC

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    正确、如果温度低于0C、那么电量监测计将不符合 FCC 学习的资格。  

    此致、
    何塞·库索