This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62560:峰值输出电流

Guru**** 2384820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312137/tps62560-peak-output-current

器件型号:TPS62560

大家好、

我的客户想知道数据表中的电流限制。

1. 7.1最大绝对额定值 展示了峰值输出电流在内部受限。  

该限值是固定值吗? 如果是,请告诉我。

或者该限值是否与介于0.8和1.2A 之间的电源开关的 ILIMF 相同?

2.这是他们的  TPS62560的输出(3.3V)波形

在红圈上、似乎有3倍的电流限制。 我认为该行为是由输出电容的充电引起的、因此该波形没有问题。 我的理解是否正确?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhei MIYAOKA、

    感谢您与我们联系、

    该限值是固定值吗? 如果是,请告诉我。

    或者该限值是否与介于0.8和1.2A 之间的电源开关的 ILIMF 相同?

    [/报价]

    您可以将 ILIMUM 视为电流限值、但请确保它是正向电流限值、高侧和低侧 MOSFET、这意味着是电感器峰值电流限值。  

    Unknown 说:
    在红圈上,似乎有3倍的电流限制。 我认为该行为是由输出电容的充电引起的、因此该波形没有问题。 我的理解是否正确?

    可以。 很明显、该器件达到电流限值、应该没有任何问题。

    TPS62560 是一款旧器件、我建议 考虑一下我们具有更低 Iq、更高效率和所需无源器件数量更少的新器件。 以下是一些建议。

    1. TPS62843产品说明书,产品信息与支持| TI.com

    2. TPS62801产品说明书、产品信息与支持| TI.com

    3. TPS62807数据表,产品信息和支持| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhei MIYAOKA、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    在本主题中、可以关闭窗口。 谢谢。 但是、我们还有其他问题。 请检查我的电子邮件。

    此致、

    三岳洋平