This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:由于过流保护而导致的器件故障率变化

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312893/tps54610-ep-changes-in-device-failure-rate-due-to-overcurrent-protection

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TPS54610

当 TPS54610的过流保护频繁运行时、它是否会导致 TPS54610的故障率增加?

如果您有相关数据、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件通过其电流限制得到保护、不会因电流过大而受损。  在电流限制下运行不会降低器件性能。

    但是、如果超过125 C 的最大结温(在电流限制期间或其他时间)、这可能会使器件性能下降、因为它将在建议的工作条件之外工作。

    您是否需要 EP 器件?  还是只需要-55°C 的工作温度?

    谢谢。

    克里斯