This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:模拟调光的分辨率是否高达8位?

Guru**** 2526070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313469/tps922052-is-the-resolution-of-analog-dimming-up-to-8-bits

器件型号:TPS922052

由于没有对电气特性的明确说明、所以我只是要求确定。

模拟调光的分辨率是否高达8位? (这是否因内部 DAC 的规格而异?)

例如、即使 FADIM 设置为39kHz/4、DUTY 设置为0.1%步长(100ns 步长)、调光分辨率是否为10位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的哲也:

    您是对的。 模拟调光的分辨率高达8位。

    可用于模拟调光(非零)的最小 PWM 占空比为1 / 256 = 0.39%。

    此致、

    周老师