This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:IC 发生短路、在电压为4.75V 时~0.751A 后不再工作。

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312633/tps51397a-ic-shorting-and-no-longer-working-after-drawing-0-75-1a-at-4-75v

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS51386

您好!

我使用 TPS51397A 降压 IC 作为电压降压元件。

我的电压输入在峰值2A 时为12V、在峰值4.6A 时降至4.75V 的输出。

目前、我将 IC 安装在2层 PCB 上、在以12V 电压启动时、降压转换器正常运行、输出稳定为4.75V (电流消耗很少)。 当我增加电流消耗时、电源保持稳定、直到我达到负载上的电流消耗1.71A、然后 IC 突然短路(12V 网到4.75V 网的短接在一起)、并且组件不再工作。 本质上、它是即时煮熟的、并被一个非常尖锐但很短的电流尖峰损坏。 我在不同的 PCB (同一设计的副本)上更换过几次芯片、每一次更换都有相同的命运。

显然、这些参数均在组件规格范围内。 满足最小电容和电感的要求。 模式选择基于所提供的参考设计(电流为5A 时电压为4.5V)。

是否有任何想法 、了解此 IC 失败和无法满足其规格的原因?

我附上了示波器屏幕截图、其中绿色的波形显示了当电流消耗达到0.6~0.8A 时输出电压如何急剧下降。 ENABLE 线路也为紫色、FB 引脚为蓝色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传原理图和布局、我们将在下周审查并提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图和布局还不够好、尤其是对于布局

    1、应将高频去耦电容器靠近 VIN 和 PGND 引脚放置

    2、什么是输出电容? 只有一个10uf?

    似乎计算出的 Vout 仅为~4.73V?

    4、VCC 电容等级和尺寸是多少?

    电感器规格是多少?

    布局:(请独立2层、每层共享2张图片)

    1、输入电容器的放置会导致振铃较大、如果 SW 和 VIN 振铃高至超过绝对值、IC 可能会损坏

    2、接地不良、会引起反弹大、也会增大振铃、还可能导致内部逻辑错误、进而导致 IC 损坏

    根据您的应用、您可以选择 TPS51386、该器件尺寸更小、可轻松进行输入电容器布局。

    裕昌