This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:TPS53315-参考电路原理图

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312411/tps53315-tps53315-reference-schematics

器件型号:TPS53315

大家好、

我们将在设计中使用 TPS53315 IC。

因此、我们要求您提供  此 IC 的参考原理图、因为它有助于我们进一步设计此器件。

请尽快分享。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivedha:

    我们没有此器件的参考设计、请按照数据表的应用部分创建定制设计、也可以使用 webench 进行验证

    谢谢!

    救世主  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能根据以下规格建议使用反馈电阻器吗?

    输入电压=5V

    V0ut=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nivedha

    TPS53315的 Vref = 0.6V

    Rbot /(RtoP+Rbot)= Vref /输出电压  

    对于3.3V 和0.6V Vref、您可以使用上述公式来获得 Rbot 和 Rtop  

    其中一种组合是 Rtop = 13.5k Ω 和 Rbot = 3k Ω

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!