This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:LM51561H 升压到24V 的无工作问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311806/lm51561h-lm51561h-no-work-issue-of-boost-to-24v

器件型号:LM51561H
  • 功能角色:LAN POE 电源
  • 功能设计:LM5161H 芯片,输入电源12V 升压输出24V
  • 问题描述:

1.上电 电源输入12V 电源,功能可以输出24V。

 如下所示:图1 (输出:24V、栅极 PWM:11.13%)

2.Alter 30s 时、电感器 L1和 N-MOS VQ1会发烫。 24V 输出将降至12V。

如下图所示:图2 (输出:24V、栅极 PWM:64.47%)和图3 (输出:12V、栅极 PWM:0%)

e2e.ti.com/.../TI-LM51561H-boost-to-24V-and-48V-power-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    感谢您使用 e2e 论坛并分享了波形和原理图。

    如果我正确理解、那么该器件可以正常启动、但在30s 后无法运行、然后关闭。
    前两个波形对我来说没问题。 此器件在软启动期间以一个较小的占空比开始、然后增加占空比、直到达到所需的输出电压。
    (对于从12V 升压到24V 的转换、50-60%的占空比看起来是实际可行的、因此看起来是可以的)

    您能告诉我应用的最大负载条件吗?

    电感器电流额定值必须足够高、才能在最大负载下提供峰值电感器纹波。 否则会进入饱和状态、从而导致电流更高、最终触发过流保护或导致过热和过热。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出为24V/4A 和 48V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    感谢您的更新。
    在输入电压为12V 和最大负载的情况下、由于电感电流纹波、电流峰值可能高达9.75A。
    6.8uH 电感器的额定电流为10A、因此我们可能发现了此处升温的罪魁祸首。

    您是否能够使用额定值较高的器件替换电感器? 例如、13A 或15A 的电流额定值将留下更高的裕度、并避免电感器饱和。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯