This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:反向模式加载问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313928/bq25756-reverse-mode-loading-issue

器件型号:BQ25756

您好!

数据表"SLUSEN5–2023年8月"的第16页有一张关于效率与充电电流间关系的图表。 从图中可以看出、在48Vin 条件下、电流不能超过(例如) 11A。 是真的吗?

其次、我们曾尝试在反向模式下运行负载(仅需1A 的简单 LED)、但 不起作用;负载出现波动、持续开启/关闭。 可能缺少一些设置。 请引导我们。 以下是我们为启用反向模式而发送的 I2C 命令序列。  

#define ADC_REG0x2B (Control_Register) 0x80 (启用 ADC_EN)
#define Timer_Control_Register (Reg0x15) 0x0D (禁用看门狗)
#define Reverse_Mode_Input_Voltage_Limit (Reg0x0C) 0xBB8 (负载输出电压:15V)
#define ADC_DIS Channel_Control_Register (0x2C) 0x4A (禁用 IBAT_ADC_DIS)
#define Power_Path_ C2000_S Reverse_Mode_Control_Register (0x19) 0x21 (已启用反向模式)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shazed:

    对于问题1、最大充电电流为20A。 请注意、 FET 可以处理20A 电流的功率损耗。 您可以查看设计计算器以查找总功率损耗。  

    对于问题2、 您能否回答几个问题以帮助我了解正在发生的情况?

    您是否在 EVM 上运行此示例?

    您是否尝试运行多个 LED、每个 LED 需要1 A 电流?

    您是否可以尝试设置 SYSREV_UV = 1?

    此致、
    E·加洛韦