This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:内部纹波注入高频零点的频率

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS566247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310254/tps51397a-frequency-of-the-internal-ripple-injection-high-frequency-zero

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS566247

您好、TI!

 TPS51397A 中使用的内部纹波注入高频零点的频率是多少?

谢谢你。

此致

基里尔·科尔努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirill:

    在500kHz Fsw 模式下、零点频率约为25kHz、在800kHz Fsw 模式下、零点频率约为39kHz。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢你。 在如此低的频率下、需要在8-9kHz 左右放置输出 LC 滤波器的双极?

     TPS566247的数据表建议将 LC 滤波器的双极点放置在20kHz 左右、其中纹波发生器的频率为66kHz、其 Fsw 为600kHz。

    我还有一个问题。 为了简化 SW 节点的布线、我不想将引脚6仅连接到电感器的引脚19和20、使用此降压转换器实现最大 输出电流为6A。 TPS51397A 内部是否允许引脚6悬空?

    谢谢。

    此致

    基里尔·科尔努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirill:

    我会尽快检查并提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirill:

    LC 双极点可以置于10kHz 左右。

    请将引脚6连接到电感器。 请勿使引脚6悬空。

    BRS

    资旭