This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:最大 LED 电流?

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313200/tps61169-maximum-led-current

器件型号:TPS61169

我们正在尝试驱动一些电流更高的 UV LED。  根据数据表、使用0.58欧姆的检测电阻、我们应获得352mA

然而、当测量时、它更像是150 mA 最大值。   

检测电阻上似乎有太多噪声?   

有建议尝试解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我可以先看一下您的原理图吗? 谢谢

    Br

    帕特里克