This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BOOSTXL-BATPAKMKII 油箱无法检测到电池实际容量

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312727/bq27441-g1-boostxl-batpakmkii-fuel-tank-cannot-detect-battery-actual-capacity

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BATPAKMKII

尊敬的 TI 专家:

我有一个 BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank MKII Battery BoosterPack 插接模块和一个开发套件(MSP‑EXP432P401R)。  我用这种方式把它们插在一起,运行它的监控端子,该监控端子对原来的1200mA Li 电池工作正常。

今天、我再次设置 BOOSTXL-BATPAKMKII 和 MSP‑EXP432P401R Launchpad 来测试怀疑是坏电池的40mA 电池。  结果如下:

当我将40mA 电池插入 BOOSTXL-BATPAKMKII 电池插座时、MSP‑EXP432P401R `s UART 终端出现了无法识别的难以辨识字符。  这个结果与我的怀疑相符。  此40mA 电池已损坏。

然后,我又用另一个新的130mA 和新的2000mA 锂电池进行了这项试验。  结果如下:

  • MSP‑EXP432P401R `s UART 终端再次出现、显示了正确的电量计接口和可识别的字符。  `,电量监测计无法显示我的电池的实际容量,即130mA 在线和2000mA thire

现在我的问题是:

  • 如何校正终端、使其能够显示每个插入的电池的实际容量?

此致,

S·蒂米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    您能否确认是否已使用此电量监测计和电池单元预先完成学习周期?

    如果没有、可以在下面找到完成此操作的说明:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  谢谢安东尼。

    我从来没有被承认过这份文件。

    其他问题包括:

    1. `s 是否必须为插入 BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank 的每种新电池类型定义 Fuel Tank 中的新宏 演示项目?

      /* BQ27441配置*/
      #define CONF_DESIGN_CAPACITY
      #define CONF_DESIGN_ENERGY
      #define CONF_TERMINATE_VOLTAGE
      #define CONF_PARAME_CURRENT
      #define CONF_PARAME_RATE
    2. 我必须针对每种电池类型运行学习周期?

    此致,
    S·蒂米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    是否单独测试130 mA 和2000 mA 电池?它们是否一起使用?

    如果单独使用它们:

    是的、您必须定义新的宏、因为对于您用于不同学习周期的每个单元、这些值都不同。

    学习周期的目的是让监测计了解连接的电芯的参数(尤其是 QMax 和 Ra 表)、其中这些参数用于准确预测电芯的性能。 每个单元格完成学习周期后、就可以保存这些值、而不必重复学习周期。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺