This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:有关 TI BMS 功能和 SOC 估算的指南

Guru**** 2599225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313639/bq79616-guidance-on-ti-based-bms-features-and-soc-estimation

器件型号:BQ79616

您好、TI 宠物、

我目前正在从事一个项目、其中涉及使用 TI BQ79616 EVM 参考设计创建电池管理系统。 作为此流程的一部分、我将开发一份全面的文档、概述系统的特性和功能。 根据设计、SBM 可管理每个模块多达16节锂离子电池、并可为更大的电池组堆叠多达35个模块。 在 bq79616 IC 数据表中有一个问题、我看到64 IC 可以堆叠、但在 EVM 用户手册中我看到了35。

我的主要问题与充电状态(SOC)和运行状况(SOH)估算功能的集成有关。 我在设计中使用的是 TI BQ79616 IC、并想了解此组件和整体 TI 参考设计是否支持准确地估算 SOC 和 SOH。 有关如何有效地将这些功能集成到我的 BMS 的任何见解或指导都将非常有帮助。

Couse bq79616没有电流感应、我想知道如何实现帽 SOC (使用云计数)。  

此外、我渴望确保我的文档准确地反映基于 TI 参考设计的系统的功能和限制。 如果您对于本文档中要介绍的关键点或要避免的常见陷阱有任何建议、我们非常感谢。

提前感谢您投入宝贵的时间给予大力支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Batuhan,

    TI 一次仅测试了多达35个 EVM。 其他客户已经成功使用了超过35个 EVM、理论上没有理由不能一次使用全部64个 EVM。  

    关于 SOC 和 SOH、我们提供可执行电流检测的器件、例如专用的电池组监控器 BQ79631、以及 BQ79616的电流检测版本:BQ79656。 不过、我们的器件不提供 SOC 或 SOH 的估算值。 我们的客户将决定他们将如何使用我们的器件提供的信息来计算这些值。  

    关键点在很大程度上取决于您对我们的部件所做的具体工作。 它们足够灵活、可用于各种难以置信的系统中、对于一个客户而言至关重要的限制可能对另一个客户没有任何影响。  

    此致、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的回答。 我们正计划在 ESS 系统中使用您的产品。 现在、我们已经使用 bq79616完成了 BMU (从站)、但我想寻求有关设计主 BCU 的指导。 就像任何使用 BQ79616作为 BMU 的 BCU 参考设计或产品一样。

    此致!

    巴图汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Batuhan,

    您已在此主题中提出了以下问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313758/bq79616-guidance-on-master-control-unit-design-for-bms-with-bq79616

    这项工作正在进行,不久将完成。

    此致、