This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806E:我应该将 EN2保持开路

Guru**** 2555190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314066/tpsm5d1806e-should-i-leave-en2-open

器件型号:TPSM5D1806E

您好、专家:

对于 TPSM5D1806E 器件、  

我要将前一级的电源正常输出连接到 EN1以进行电源定序? 我是否应使 EN2/Ishare 保持打开状态?

如果我未将通道2连接到 PG 信号、那么通道2是否默认开启?

此致、

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是针对双路输出或一路输出(并联输出)配置的系统、如上图所示。  

     MODE1和 MODE2电阻器可设置配置。  

    如果 MODE1配置为双路输出、则需要控制 enable2引脚以打开/关闭通道2。

    如果 MODE1配置为并联输出、则如您提供的剪辑中的数据表所述、使 EN2/ISHARE 保持打开状态。  

    当 MODE1为10.7k Ω 时、多功能引脚根据不同的功能进行配置。