This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于较低交流输入电压的 PFC 控制器。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313825/pfc-controllers-for-lower-ac-input-voltages

主题中讨论的其他器件:TPS92410

您好!

我正在尝试设计一个符合以下规格的额外低压交通灯:

输入电压= 24-50V 交流

Iout = 350mA

功率因数>= 0.9滞后,>= 0.99超前

THD <= 5%

可通过 PWM 或模拟信号进行调光

为了使用 PF 和 THD 实现严格的限制、我认为我需要有源 PFC、但 我很难找到在指定工作电压下工作且具有 PFC 的 PFC 或 LED 驱动器 IC。

 TPS92410似乎可以正常工作、但在我的电压范围内它效率不高、我不确定 THD 是否足够低。

谢谢

克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    UCC28056是能够处理这种低电压和功耗情况的最简单 PFC。 但是、这可能无法达到您的 THD 目标。 UCC28180 是一款 CCM PFC、这可能是针对低 THD 进行优化的更佳选择。  这两种方法都不是"不可行的"、因为需要后置稳压阶段。

    如果您正在寻找单级 PFC/降压转换器、 则可以选择 TPS92210。  

    希望这有助于您快速入门。