This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:有关 SLVA158's SOA 计算的问题

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312492/tps2490-question-on-slva158-s-soa-calculation

器件型号:TPS2490

尊敬的主席/女士:

我对以下应用手册第8页(SOA 降额示例)所示的计算有点困惑:

 

SLVA158: "使用 TPS2490/91和 MOSFET 瞬态热响应的热插拔设计"

 

(www.ti.com/.../slva158.pdf)

 

在具有116摄氏度工作结温的步骤2中、降额因子应为0.393

 

考虑到该降额因数、56V @ 1A 处的器件偏置点应已超出10ms SOA 曲线的边界。

所以我完全不明白为何在文章的第(3)点中、它仍然说"结果是器件将在很小的裕度下承受故障。"

 

谢谢。

Chee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chee:

    感谢您的联系。  

    56 x 0.393 = 22W > 20.5W。因此、点3是正确的。 我缺少什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ah… 我讲授了设计目标是处理56V 1A、但根据您的回答以及我们回看问题、即 PJ=20.5W。 在这种情况下、您是对的、它会略微存活下来。 这是我的错。 非常感谢您的回答。