Other Parts Discussed in Thread: TPS2490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 尊敬的主席/女士:
我对以下应用手册第8页(SOA 降额示例)所示的计算有点困惑:
SLVA158: "使用 TPS2490/91和 MOSFET 瞬态热响应的热插拔设计"
在具有116摄氏度工作结温的步骤2中、降额因子应为0.393
考虑到该降额因数、56V @ 1A 处的器件偏置点应已超出10ms SOA 曲线的边界。
所以我完全不明白为何在文章的第(3)点中、它仍然说"结果是器件将在很小的裕度下承受故障。"
谢谢。
Chee