This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:V-极低输出电流

Guru**** 2503855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312730/tps65131-v--very-low-output-current

器件型号:TPS65131

您好!

IVE 根据 IC 数据表中的参考设计创建了一个电路、原型的问题是对于-15V 输出非常低的输出电流、甚至将输出更改为-10V、 根据数据表、这些指标应该会提高输出电流容量、但仍然什么都没有。 另一个问题是无负载的输出会提供正确的电压、只要施加负载、电压就会从-15V 变为-20V、而对于-10V 配置、电压会从-10V 变为-15V 左右。 有人想知道这可能是什么原因吗?

对于负电源轨上的-15V 和-10V 输出、输出电流的最大实际值是多少? 数据表中显示的值大大高于测试结果。 正电压没有问题。

感谢您的时间和帮助、

祝您度过美好的一天!


弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    VNEG 上增加的负载电流是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对于负轨上的-15V 电压和负轨上的-10V 电压、我都可以加载最大270mA、尽管根据数据表、在-10V 时、我应该能够拉更多的电流(5V 输入电压)。


    谢谢、谢谢。

    弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    那么、您的意思是、当 VNEG 上增加270mA 电流负载时、输出电压将在-15V 至-20V 之间变化? 如果可以、您能否在 VNEG 变为-20V 时测量 VREF 引脚上的电压?

    Br

    帕特里克