圣诞快乐!
您能帮助我了解 LM22672MRX-ADJ 的 ESD (CDM)耐受电压额定值吗?
我目前无法访问 TI 数据表和可靠性文档中的确切信息。
如果没有、您能否帮助我说明 LM22672QMRX-ADJ (汽车)的 ESD CDM 耐受电压额定值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
圣诞快乐!
您能帮助我了解 LM22672MRX-ADJ 的 ESD (CDM)耐受电压额定值吗?
我目前无法访问 TI 数据表和可靠性文档中的确切信息。
如果没有、您能否帮助我说明 LM22672QMRX-ADJ (汽车)的 ESD CDM 耐受电压额定值?
LM22672-Q1 具有 符合 AEC-Q100 1级标准的认证。
根据 TI 文档:"符合汽车标准的 IC 是否可用于工业应用?"
LM22672-Q1 CDM 为500V。

本 TI 文档中的信息是否真实?
您好、杨
对于 Q 级器件、数据表通常会将 CDM VESD 标记为750V。 (实际上 VESD 要高得多,但我们只是将其标记为750V,以保持一致)。
对于工业器件、此值将为500V。 (与之前的描述相同、它实际上通过了更高的 VESD、但我们统一使用500V)。
当然,LM22672 (工业级)也已经过测试。 但 他的具体数据现在是不可用的,但我们可以 确保它是>500V。
Br.