This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:我们是否有类似的12V 输入电压解决方案

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312795/tps3422-do-we-have-similar-solution-with-12v-input-voltage

器件型号:TPS3422

大家好、

我的客户要求采用类似的 TPS3422功能解决方案、但 VIN 应支持高达12V 的电压。

它们只需要一个 输入和一个输出以及计时 、可在7.5秒内进行首选调节。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我将通过电子邮件发送进一步的通信。

    谢谢。此致、

    Shridhar。