This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:标准合规性- 2024

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312472/sm74611-standard-compliance---2024

器件型号:SM74611

您好!

我们想知道智能旁路二极管符合2024标准的标准。 是否有可能澄清?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mert

    请与我的团队核对、并在周一前告知您。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mert

    SM74611符合数据表中提及的标准。 下面是其中的夹子。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    感谢您的快速响应。 然而,上述句子开头为"在撰写本文时",意思是2016年,因为上次更新是在2016年在数据表上完成的。 这就是为什么我无法解释该产品是否仍符合2024年的这些标准。 您能否在2024年1月15日今天确认产品是否仍然符合这些标准?

    此致、

    梅尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    该器件在2016年之后未进行测试。 如果这些标准未发生更改或未根据主要变更进行修订、则器件仍符合标准。 如果标准已更改、则不会进行更新的测试。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    德州仪器是否打算更新此合规性?

    此致、

    梅尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    目前没有这样做的路线图。 您能否告诉我该器件的最终应用、以下是我是否能为您提供 其他器件建议。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    最终应用是太阳能电池板。  

    此致、
    梅尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    SM74611用于太阳能电池板的器件、我们 没有任何更新合规性的计划。  

    谢谢。此

    致、 S·迪尔