This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:关于 SW 到 PGND 电压绝对最大额定值的问题

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313822/lm63615-q1-question-about-sw-to-pgnd-voltage-absolute-maximum-rating

器件型号:LM63615-Q1

您好!

我的客户对 SW 到 PGND 电压绝对最大额定值有疑问。
数据表指定 SW 至 PGND 的瞬变小于10ns 的最小值为-6V。
我的客户观察到 SW 到 PGND 电压为-0.3V 并持续10us (10ns 的1000倍)。 这是否正常并且应该根本不会损坏器件?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hirano:

    -0.3V 可能是由于 LS FET 的体二极管的导通。 应该没有问题。 您还可以参阅此应用手册、了解有关 SW 节点绝对最大额定值的更多详细信息。 这是 链接

    此致、

    鸿嘉