This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:数据表中的 IR LED 驱动器在典型应用中的 R1是什么?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313937/tps92200-what-is-the-r1-in-typical-application-ir-led-driver-in-datasheet

器件型号:TPS92200

大家好、

我的客户 Huaqin 现在正在使用我们的 TPS92200。 对于图8.1 IR LED 模拟调光参考设计中的 R1、我们感到困惑

R1的值是0.066欧姆、对吧? R1有什么用呢? 我们是否可以使用不同的电阻器来更改它?

非常感谢 Best Regars 酒店

Z·孟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHAN,

    Unknown 说:
    此 R1的值是0.066欧姆正确吗?

    是的。

    Unknown 说:
    此 R1的用途是什么? 我们可以使用不同的电阻器进行更改吗?

    R1是以下简化原理图中的 R_sense、用于检测 LED 电流。 您可以使用不同的值更改它。

    此致、

    周老师