This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568前馈电容器推荐

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309192/tlv62568-tlv62568-feedfoward-capacitor-recommendation

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TLV62569

大家好、

我们是否具有 TLV62568/TLV62569的前馈电容器 C3的设计范围?
(5V 或3.3V 输入、0.98V 输出;在设计中、R1 33k、R2 51k、 L1 2.2uH、C2 22uF、C3的当前设计值为22pF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane:

    感谢您与我们联系、

    根据您的无源选择、我建议使用一个  范围在12至15pF 之间的前馈电容器。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane:

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。