This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:我想切换充电电流、

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313507/bq25303j-i-want-to-switch-the-charging-current

器件型号:BQ25303J

我想切换充电电流。

主机侧根据是 USB 类型 C 还是其他类型的器件来切换充电电流。
因此、我将在切换充电电流的部件中配置 ICHGpin 电路、如下图所示。

它是否能够正常工作?
另外、请告诉我是否有针对图形设计等的预防措施。

工作流程如下。
VBUS 输入

充电开关 FET 的 VGS 使用 Vbus 作为电源(高电平或低电平)来确定

ICHG 电阻值确定

此外、ICHG 电阻值是在 USB (Vbus)插入连接器的一刻确定的。
因此、插入连接器(Vbus)时充电电流不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在充电时动态更改 ICHG 电阻器值以调整 ICHG 电流设置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我了解。