This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:LM51581-Q1输出负电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581-Q1, LM51581, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312961/lm51581-q1-lm51581-q1-output-negative-voltage

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51581LMR38025

您好!

LM51581-Q1是否可以输出负电压以及是否有解决方案设计?  客户要求具有12V 输入、-36V 输出和大约150mA 的电流。 是否有可以提供的好解决方案?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您可以在反激式拓扑中使用 LM51581来生成负输出电压、但是如果不需要隔离且只需要一个输出轨、那么更简单、更实惠的解决方案可以 是反相器或反相降压/升压拓扑。
    对于这种情况、 具有高侧开关的降压器件将是合适的。
    比如 LMR38025、
    https://www.ti.com/product/LMR38025-Q1
    由于此降压器件是不同产品系列的一部分、因此我强烈建议使用此器件编号设置新的 e2e 主题、从而将您重定向到相关的专家、这可能会为您提供更好的器件建议。

    在此处可找到构建此设计的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

    如果您有其他问题、 请告诉我。

    此致、
    尼克拉斯