This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:文档中未清除 PDIO 事件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312666/tps65987d-pdio-events-are-not-clear-in-documentation

器件型号:TPS65987D

我正在使用 TPS65987D PD 控制器实现设计、我需要知道交替模式/DP 模式的协商时间。  我在论坛上找到此帖子:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984066/tps65988-tps65988-pdio-mode

这似乎意味着 TPS65987D 上不提供 PDIO 事件?  TI 的应用手册(SLVAE11A)"GPIO 事件"显示了可用事件的列表、包括 PDIO 事件。  如果 PDIO 已被移除、那么为什么文档仍然显示它们?  请确认此器件是否提供这些 PDIO 事件。

如果没有、那么您能否描述一种通过 I2C 命令读取寄存器来获取此类信息的方法?

谢谢。

  -丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您与我们联系。  
    我请求我的同事检查 GPIO 事件的实施情况并向您更新。  

    此致、
    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

     很抱歉让人感到  困惑。

      有关使用用户交替模式寄存器实现类似 PDIO 的功能、请参阅 TPS65987和 TPS65988用户交替模式(修订版 A)(TI.com)(第16页)。

      有关其他详细信息、请参阅 TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册(修订版 B)。

    如果需要任何其他详细信息、请告知我们。  

    谢谢,

    舒巴