您好
我们发生了 OCP 问题、在连接5V/3A 器件时 TPS55288 INT 拉至低电平、我们正在检查输出电流。
请帮助检查以下原理图是否需要修改。


谢谢!
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
建议在 ISP 和 ISN 引脚之间添加电阻器和滤波电容器、以便可以更精确地检测输出电流。 Buck 模式下的电流限制如何?

此外、考虑到 ISP-ISN 电流限制电压的规格有变化、最好为输出电流保护阈值留出一些裕度。

TPS55288的最大输出是多少? 20V/3A、可实现60W? Mulin 将与大家分享更多关于原理图和布局的意见。
BRS、
布莱斯
尊敬的 Jeff:
下面是我对原理图的反馈:
建议将 R79和 R80更改为0 Ω。 
请记住使用2.2千欧的电阻将 SCL 和 SDA 引脚连接至 VCC。 
3.按照 Bryce 的建议添加 RC 滤波器。  
4.建议在 Vout 引脚上添加几个陶瓷电容(例如10uF*3作为 EVM)。 这可以减少输出电压纹波、并可以提高输出电流精度。 
建议在 Vout 引脚中添加一个0402 0.1uF 陶瓷电容器、并使其尽可能靠近芯片。 
有关布局的更多信息、请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../TPS55288-layout-reiview-20240116.pptx
此致、
穆林