This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018RSMR

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313865/lp5018-lp5018rsmr

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件:LP5012

您好!

需要对以下设计进行设计审查:

而且、会在接下来的2天内将该电路板送到制造厂、因此、任何马上进行的审查都确实会对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    请参阅以下评论:

    1.您能帮助检查 RGB LED 的正向电压吗? 我不确定3.3V 电压是否可以满足绿色和蓝色 LED 的正向电压。

    2.您能否详细介绍一下这个原理图的应用细节? 为了防止一些 ESD 损坏、我们通常建议客户将一个电阻器串联并将一个电容器与输出端并联。

    3.我注意到总共有12个 LED 点。 您能告诉我为什么选择 LP5018、而不是 LP5012吗?

    BR、Jared