This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628303:调查 LPDDR5 PMIC

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312899/tps628303-survey-lpddr5-pmic

器件型号:TPS628303

您好!

TI 是否有适用于 LPDDR5的 PMIC 解决方案? 因为客户不需要分立式解决方案。

规格如下:

输出电压具有如下顺序要求:

开启电源:1.8 -> 1.05V/1.1V -> 0.5V

关闭电源:0.5V -> 1.05V/1.1V -> 1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    TI 有没有适用于 LPDDR5的 PMIC 解决方案?

    让我将其分配到相应的产品线。

    供您参考、其他 LPDDR5和 LPCAM 供应商目前正在评估用于其电源解决方案的 TPS628303。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我们目前没有用于 LPDDR5的 PMIC、但未来我们将对此进行探索。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    明白了、谢谢。