This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:故障信号

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313367/lm5170-q1-nfault-signal

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的工程师:

   我想问一个有关 N_Fault 信号的问题、实际上、我们 已在 SYNCOUT 到 AGND 引脚之间放置一个10-kΩ 电阻、以禁用故障检查功能。

那么、理论上、芯片不会自行拉低该信号、对吧? 

   我想问在其他什么情况下、LM5170上电后会拉低 NFAULT 信号电平。  因为这是我们实际测试中的情况。

此致、

斯特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一点需要注意:我们的断路器也已禁用。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stellav、

    你是对的。 理论上、由于您在 SYNCOUT 与 AGND 之间放置了一个10-kΩ 电阻、因此 LM5170不会拉低 nFAULT。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    好的。 谢谢!

    此致、