This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:适用于 KSZ9031RNX 的 TPS74512PQWDRVRQ1有效解决方案?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313468/tps745-tps74512pqwdrvrq1-valid-solution-for-the-ksz9031rnx

器件型号:TPS745

您好!

在当前布局中、设计人员使用 MIC94345-4YMT-TR 为 knx 微粒电子装置芯片提供1.2V 电源。

我查看了数据表、在我看来、麦克风不是最好的选择。

KSZ9031RNX 规格:

电源电压
(DVDDL、AVDDL、AVDDL_PLL)+1.140V 至+1.380V ->精度~5%

mic9435具有3%的精度、在电源电压中是铁氧体、

可能会发生电源电压过低的情况。

=>现在我想使用精度更高的 LDO。

 用于 KSZ9031RNX 和1、2V 电源轨的 TPS74512PQWDRVRQ1是否是一个不错的选择?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS74512PQWDRVRQ1在整个温度范围内的精度为1.5%、这使得它处于负载的精度规格之内。  

    此致、

    安德烈斯