This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:TPS63900

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312701/tps63900evm-tps63900

器件型号:TPS63900EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63900

我已经能够让 TPS63900通过我选择的配置电阻器提供合理的输出。 测得的 ICL 稍微有差异(显示3mA、而不是数据表中的2.5mA)并且

输出为3.4xx、而不是3.400。 这对我来说不是问题。

我想弄清楚我是否将一个较高电压的电源(例如5V)连接到 Vout (旨在产生3.4V)、持续一分钟左右、这是否会造成任何损坏?

在正常运行期间、该电源将断开。 我必须这样做、以便在电路板首次通电时为超级电容器(EDLC)快速充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    我想您的意思是将5V 电源连接到 Vout、并想知道器件是否会损坏、对吧? 如果是、器件将正常、没有电流从输出侧返回到输入端。

    此致

    陶氏