This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:通过26650 LFP 电池供电

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306678/tps55289-powering-form-a-26650-lfp-battery

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288

您好!

目前我正在评估 TPS55289。 我购买了 EVM、现在使用 GUI 来试用它。

作为电源、我要使用3.2V (标称值) LFP 电池。

该器件的 Vin_min 为3.0V、非常接近于标称电池电压。

实际上、当 Vin 开始出现故障时、我可以将其降低至大约2.6V。

现在、我想知道、TPS55288的最小输入电压更低、2.7V 是一个更好的巧克力。

但之后我需要使用外部 MOSFET。

我成功地测试了 EVM、使其在几乎为空的电池上运行(电量为3%)、它可以正常工作(几乎为空的电池提供+12V/ 200 mA)

现在、我还想知道 TPS55288和 TPS55289之间的确切差异、因为两个器件的 Vin UVLO 完全相同:

VIN_UVLO 欠压锁定阈值 VIN 上升2.8 2.9 3.0V VIN 下降2.6 2.65 2.7

所以,如果它们都有相同的限值,关于 Vin 欠压, chocie 为 tps55288不会帮助在我的情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    感谢您的联系。 我能否知道、此处的应用和产品类型是什么?

    如前所述、TPS55288和 TPS55289的 VIN_UVLO 上升和下降电压相同。 对于12V/MOSFET 功率级别、建议选择200mA、这是一款完全集成的器件、不需要外部 MOSFET。

    TPS55288更适合通过外部 MOSFET 实现更高的功率等级和更好的热性能。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      布莱斯、您好!  

    产品类型是数据记录器、TPS55289将用于为传感器供电。 我们的电流模型数据记录器具有12V/ 200 mA 的固定输出。 但我想让用户根据自己的喜好选择(传感器电源)电压。  当前模型使用 tps81061. 这似乎是 过时的。 现在、我唯一担心的是低电池电量的运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    我不在 TI.com 上找到 TPS81061、它是升压转换器吗?  

    如前所述、Vin 下降电压为2.7V、电池的最小电压是多少? 我认为它高于26650 LFP 电池的最低电压、如果我弄错、请纠正我。 我认为 TPS55289适用于此应用。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯