This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:需要在无电源时具有开漏输出版本的高输出电平

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313605/tps3435-q1-need-output-high-with-open-drain-output-version-at-no-power-supply

器件型号:TPS3435-Q1

大家好、

客户得到一个使用 TPS3435-Q1开漏版本的应用。

其 TPS3435-Q1电源随上拉电压而异。

它们有一个要求、上拉电压始终开启;并将电源电压下拉至 GND、意味着 TPS3435-Q1无电源电压。

在这种情况下、他们仍希望 TPS3435-Q1 WDO 保持拉高电平。  

但是、在测试期间、他们发现 WDO 被下拉。

您能帮助了解一下为什么会出现这种情况、以及它们如何在没有电源的情况下实现 WDO 高电平吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、  

    感谢您的提问。 由于没有您不为器件供电的电源电压、如果您查看 第8.4节中的器件功能模式、您会看到、如果 VDD 低于 VPOR、则 WDO 输出未定义。  

    我咨询了我的团队、   开漏输出版本的 VPOR 为0.9V。 在 VPOR 之后、它们可以在器件升压之前使看门狗保持禁用状态。   

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    A·西拉