This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:Bq79616标准满足

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313707/bq79616evm-021-bq79616-standart-meets

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

我使用参考设计 BQ79616 EVM 设计了 BMS。

我们可以涵盖使用 bq79616时的哪些 ESS 标准。 例如、UL1973、GB/T36276-2018、IEC62477等

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Batuhan,

    虽然我们的器件通常能够满足世界各地的标准、但我们的市场过于广阔、无法实际针对客户可能想要的每种可能标准对我们的每个器件进行认证、尤其是在这些标准逐年变更的情况下。 很遗憾、我们无法提供器件符合的 ESS 标准列表、但如果您对我们的器件能够满足哪些要求以及它们如何满足某些要求有任何具体疑问、可以在 E2E 上提出。  

    此致、