请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92641尊敬的团队:
我们正在研究用于 DC-DC 双调光器的 LED 驱动器芯片组。 请参阅以下电源要求。
输入电源:12V-24V
输出电源:12V@5A、24V@2A、48@1.5A
请推荐合适的拓扑和带有参考的芯片组。
等待响应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.