This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:用于在10Hz 到20MHz 及更高频率范围内进行超低噪声功率密度测量的测试配置。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96, TPS796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313252/tps7a96-test-configuration-for-ultralow-noise-power-density-measurement-from-10hz-to-20mhz-and-up

器件型号:TPS7A96
主题中讨论的其他器件: TPS796

器件型号:TPS7A96:  部件描述:超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器

问题

 

上图来自 器件数据表的第1页。我将执行类似的测试来测量开关输出并馈入稳压器的纹波和噪声功率密度。 我想知道如何为这个测量配置我的测试设置。

我听说测量低至10Hz 的噪声功率密度很有挑战性(请告诉我原因)、我担心这可能表示在10Hz 时存在高测量误差。 如果为真、我如何避免或补偿测量误差?

获取图片中的噪声数据时、使用了哪些测试仪器? 此外、您对 从10Hz 到20MHz (或更高)测量的超低噪声(nV/srHz)测试设备有什么建议吗? 如何实现直流阻断器? 是仪器的内置功能、还是需要外部连接。  

由于不熟悉这一领域、我可能遗漏了一些成功测量的关键问题。 因此,如果您在我提出的问题之外还有任何建议,请与我们分享。 非常感谢!

门票编号:CS2167801

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题中有多个问题、我将尝试为它们提供简要的答案。 TPS7A96所有器件噪声均使用4395A 频谱分析仪+内部构建的噪声增益放大器进行测量。 我们需要提高 TPS796输出噪声、因为它低于分析仪的本底噪声。

    任何频谱分析仪都具有本底噪声、也称为 显示的平均噪声水平

    频率 DANL 表示此类仪器可解析(测量)的最低噪声。

    4395A 或任何其他频谱分析仪的 DANL 通常以 dBm/Hz 为单位、这是在使用1Hz 分辨率带宽时使用50欧姆或75欧姆端接电阻测得的频谱噪声密度、单位为功率(V^2/R)、下面是4395A DANL 的缺口。

    我们可以使用简单地将 dBm/Hz 转换为 nV/Hz;

    https://www.cantwellengineering.com/calculator/convert/dBm

    Z 是4395A 的分析仪终端、为50欧姆。

    TPS7A96频谱噪声@1kHz 是~ 1.3nV/Hz (典型值) 可转换为以 dBm/Hz 为单位的~-164.7。  TPS7A96的频谱噪声可低至1.1nV/Hz (典型值) 超过10kHz、即~-166.2、单位 dBm/Hz。

    很明显、4395A 分析仪无法测量 TPS7A96的低噪声、因此需要使用放大器将 TPS7A96的噪声增益到高于4395A DANL 的水平。

    有关更多详细信息、我随附一些有关噪声和 LDO 噪声测量的 TI 资源。

    进行任何噪声测量的第一步是计算/仿真器件/系统/应用的预期频谱噪声、然后与分析仪的本底噪声进行比较。 为了获得95%以上准确的噪声测量值、器件/系统/应用噪声与测量 BW 中的分析仪本底噪声之间需要10dB (3.16:1的比率)。

     https://www.ti.com/lit/wp/slyy076/slyy076.pdf?ts = 1705433035736&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slaa412b/slaa412b.pdf?ts = 1705434274398和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W2UUIUPmwdU

    此致!

    ~Haidar