This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310414/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

大家好!

BQ25756数据表指出用户可以控制充电电流限制。 但所有设计示例中的电流检测电阻 Rbat、sns 位于外部输入开关电阻和系统输出端口之间。 电池连接在系统端口和 GND 之间(参见下图)。

意味着检测电阻实际上不仅测量充电电流、而且测量系统+电池充电电流。

我的问题是:

是否可以移动系统端口和电池之间的电阻器(根据 SRP 和 SRN 连接)、使芯片仅测量电池充电电流?

请注意、我不会使用后驱动器 USB 选项。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoney、您好!

    感谢您的配合。

    对于 BQ25756、无法分离电池充电和负载电流。 您可以提高充电电流来满足系统负载和电池充电电流。 这对您有用吗?

    您是否了解过 BQ25750? 这是一个传统的电源路径电池充电控制器。 系统和电池与该充电器是分开的。

    什么是后驱动器 USB 选项?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ethan,

    重新阅读数据表后、我发现该配置确实非常有用、因为它允许根据系统电流电平对充电电流电平进行自动和动态控制。 所以、我现在考虑使用它。

    关于 USB 选项-我不使用它。

     BQ25750 -它看起来也很有趣。 我会检查它。

    B. R