This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:写入数据闪存制造商名称和器件名称字段

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312543/bq40z80-writing-to-data-flash-manufacturer-name-and-device-name-fields

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

嘿、电池电量监测计团队、

我有一位客户正在与 BQ40Z80合作开展一个项目、我们希望您能对 数据闪存中的"Manufacturer Name"和"Device Name"字段做出一些澄清。

想要使用这些字段存储其产品数据的客户是否可以重写这些寄存器、或者这些字段是否保持不变并用作只读字段? 器件运行是否有任何方面要求默认值保持不变?

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户应能够写入制造商名称和器件名称。 这些是可写寄存器。 确保器件处于 UNSEALED 和 FULL ACCESS 模式。  

    BQStudio 是一款可写入数据存储器的简单工具。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Jose!

    -马特